This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:热插拔 FET 信息。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792895/tps2373-hotswap-fet-information

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: CSD

你(们)好

我的客户有疑问。

是否有任何 TPS2373热插拔 FET 安全工作区等的图?
还是有 CBulk 的上限?
客户希望了解内部 FET 信息。
如果没有 FET 信息、则无法验证瞬态运行。
请与我合作。

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS2373具有一个内部热敏传感器、可在 FET 过热时将其关断。  这将保护 MOSFET。  

    这意味着、如果客户使用大容量电容器、FET 将在启动期间关断。  一旦冷却、它将继续为电容器充电。  对于一个非常大的电容器、在打开前、您可能会有几个"断续"周期。  

    我们没有特定的"最大电容值"、但我们的 TPS2373-4 EVM 使用100uF 电容、在启动时没有问题。  

    您的客户在寻找什么电容器值?  

    Artem  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Artem

    感谢你的答复。
    客户正在尝试设置大约220uF。
    它将是大于100uF 的值、有问题吗?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我与团队进行了双倍检查。 根据我们的热仿真、TPS2373-4在70°C 环境温度下可支持高达240uF 的电容、而不会出现间断。  

    Artem  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Artem

    我对再次提出这项请求感到抱歉。
    以下条件说明是否可以提供最大容量值?
    输入57V、Ta = 85°C

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我们在85°C 时没有结果、但在85°C 时、您可能会遇到220uF 的 OTSD。 我的预期是、在85°C 时、您将达到150uF 至200uF 的电容 OTSD。

    但是、您可以在断续情况下保持直流/直流关闭。 如果您使用 TPS2373-4的高级启动功能、则在大容量电容器充电之前、它不会为直流/直流的 VCC 充电。 我们已使 TPS2373-4 EVM 与1mF 配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Artem

    如果您可以在没有数据的情况下与我们联系、那将非常有用。
    换言之、OTSD 是否可行、但了解 TPS2373可以正常运行是否正确?
    如果是这样,这种上升方式是否没有问题?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当然。 如果您实现的电路与 TPS2373-4 EVM 类似(IE 高级启动为直流/直流供电)、即使您遇到 OTSD、也可以正常启动。   

    Artem  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artem

    感谢你的答复。

    请 再检查一下。

    换句话说、了解内部 HotSwapFET 不会受到损坏是否足够好

    启动时浪涌电流或过流、因为 TPS2373与 OTSD 搭配使用?

    TPS2373是否没有附加的数据?

    e2e.ti.com/.../Transient-Thermal-Impedance.pdf

    注意事项

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是:" 了解内部 HotSwapFET 不会损坏是否足够好

    启动时浪涌电流或过流、因为 TPS2373 与 OTSD 搭配使用?"

    遗憾的是、我们没有 CSD 器件等该器件的瞬态热阻抗...  

    Artem