我们在使用 LP5024 IC 时遇到问题。
当由3.3V 的有效 Vcc 供电时、IC 未打开
VCAP 电压为0V
当我们检查引脚31时、我们得到的是1.8V LDO 输出、与数据表相反、数据表中的引脚32是1.8V LDO。
您能不能告诉我们是否遗漏了一些东西。
另请参见随附的原理图。
请告诉我们如何解决此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
[引用用户="Kenneth Du]Hi、Shreenidhi、
根据原理图、引脚32 (VCAP)应为1.8V、PIN31 (Iref)应为0V。
是否可以再次验证测试? 或这两个引脚是否开路/短路?
[/报价]
肯尼思、您好!
我们已经验证了引脚的短路和开路情况。 没关系。 在实际情况下、引脚31的运行方式与 VCAP 类似、引脚32的运行方式与 Iref 类似。 在此配置中、IC 开启、I2C 通信也正常。
此外、该配置也与数据表相对应。 请帮助您了解问题。
此致、
Kushagra
大家好、Kenneth、EVM 上的 IC 是 PLP5024T TI878AG58。此 IC 运行正常、所有读数均符合数据表。
我们使用的是 IC LP5024 TI878AG54、我们还直接从 TI 样片中收到了该 IC。 在该 IC 中、我们面临 IREF 引脚1.8V 电压、I2C 正常工作和寄存器正在设置的问题。 灌电流不工作。 除此之外、使能引脚上拉至3.3V、电阻为4.7K、其中电压下降0.3V、这看起来很奇怪。