请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5141-Q1 尊敬的所有人:
当我们将输出电压调整为12V 并测试了输出电压短路的情况时、我们发现当我们移除短路时、输出电压固定在5V、而不是12V。 所以
我们 想知道导致这种情况的原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
当我们将输出电压调整为12V 并测试了输出电压短路的情况时、我们发现当我们移除短路时、输出电压固定在5V、而不是12V。 所以
我们 想知道导致这种情况的原因是什么?