This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PMP8740嗡嗡声产生

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795380/ucc28950-pmp8740-humming-noise-production

器件型号:UCC28950

轻负载下的负载较高时、MOSFET 发出的嗡嗡声似乎很高。

嗡嗡声的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nidheesh

    当然、第一件事是系统应保持安静。
    它可能会很吵、原因有很多-其中包括
    MOSFET /散热器正在振动
    变压器饱和-
    输入滤波器正在振荡
    变压器磁芯相互移动
    变压器绕组在移动
    变压器正朝 PCB 移动
    系统以可闻频率以突发模式运行。
    控制环路不稳定

    请尝试隔离导致噪声的组件、然后让我们看看可以采取哪些措施来解决噪声问题。


    嗡嗡声是恒定频率还是混乱?
    打开控制环路并以固定占空比运行功率级-电流和电压波形是否正常

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Colin、
    当我尝试轻载时、我只听到嗡嗡声、因此我没有尝试更高的负载。
    嗡嗡声不会改变。
    让我尝试一下您所说的方法、看看嗡嗡声中的变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nidheesh

    我将关闭该线程。 在我们处理变压器匝数问题时、您可以使用另一个开路。

    此致
    Colin