This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:PGOOD 迟滞最小值/最大值

Guru**** 2550550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795745/tps51200-pgood-hysteresis-min-max-value

器件型号:TPS51200

各位专家、您好!

我对 PGOOD 迟滞有疑问。

在数据表 P5中,只有典型值。

如果迟滞值大于典型值、则 PGOOD 下降时的值将发生变化。

是否可以告诉我最小值/最大值?

我想知道 PGOOD 下降时的确切值。

谢谢、此致、

Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryo、

    PGOOD 迟滞的典型值为5%。
    最小/最大值为3.8%和7.3%。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    非常感谢您的回复。

    这些值是否为工厂的测试限制值?

    此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryo、

    该值是 ATE 数据、不是出厂测试限制。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢你的答复。

    有什么区别?

    此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryo、

    ATE 数据来自实际测试结果。
    为了留出裕度、我们将设置出厂测试限制、使其比数据变化的范围略宽。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

     

    我知道。

    感谢您的支持。

     

     

    此致、

    Ryo Akashi