This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350-R1, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796570/bq76930-bq76930

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1BQ76940

我能否获得使用 bq76930的具有无源电池平衡电路的10节电池的原理图。 我不需要电量监测计(配套控制器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,
    通常、在进入产品页面后、您会在"工具和软件"下找到 TI 参考设计(包括原理图)。

    在本例中、当您位于 BQ76930产品页面时、您可以在此处找到它们

    www.ti.com/.../TIDA-00449#mce_temp_url# 应提供10芯电池所需的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要使用控制器进行电路设计。 或者控制器是必需的部件。 我们正在制作用于电动自行车的 BMS、因此请给我发送一个电路设计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jishnu、

    您需要 MCU 或类似 BQ78350-R1和 BQ76930的监测计。

    我建议您查看下面的2个视频

    电池保护器、监视器或电量监测计? 观看 本视频
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jishnu、
    我再次检查了、没有电量监测计或具有 BQ76930或 BQ76940的 MCU、我们就没有原理图。
    我建议您采用我之前提到的参考设计、并根据您的应用进行调整。