请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59116 大家好、
我们希望每个 R/G/B 都能实现360mA、因此我们计划使用外部电路来驱动 LED。
如果不关心通道编号、TLC59116是否适合以下结构? (我们之前使用过 TLC59116、因此我们想知道它是否可以满足此电路的要求。)
还是其他更好的解决方案?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
我们有完全相同的问题、我们需要大于120mA 的电流... 约400mA。
作为一种解决方案、我们正在考虑连接4个输出。 因此、我们将计算连接到变速器的4个输出、并 将 Rext 调整为185欧姆、从而为每个输出获取101mA 的最大电流。
我们将以相同的方式控制4条线路中的每条线路、但我们怀疑我们能否获得最小电流... 也许对于较低的照明要求、我们必须将一些输出命令为0、将一些较低的值命令为其他...
这种解决方案是否可行、因为 TLC59116的使用寿命或行为可能存在一些风险。
此致
Saludos
制造商