This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:S-8252ABH-M6T1U 的最佳交叉参考

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795960/bq77905-best-cross-for-s-8252abh-m6t1u

器件型号:BQ77905

团队、

 S-8252ABH-M6T1U 的推荐交叉参考是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、  

    恐怕此时我们没有二级保护器。 这是我们的积压工作、如果您看到更多类似的案例、请告知我们!  

    我们有用于2s OVP 的 BQ296x 和 BQ2945xx BQ292xx。  

    最棒的  

    桑迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sandy