This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:VIN 检测

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796464/tps61022-vin-detection

器件型号:TPS61022

您好!

如果 VIN 引脚连接到3.3V 电源、 那么当电感器电源电压小于1V 时 TPS61022是否仍会调整频率?

此致、
Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我对你的问题不是很清楚。 您说什么是电感器电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、

    e2e.ti.com/.../Untitled.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    是的。 您可以使用外部3.3V 为 Vin 引脚供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Zack。

    因此、当 VIN 固定为3.3V 时、TPS61022能否根据电感器的输入电压(例如0.8V)降低开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    您能告诉我您的应用的工作条件、例如输入电压范围、输出电压、输出电流范围吗?
    TPS61022可在输入电压为3.3V 的 Vin 引脚上供电、并在 L 处提供另一个电源作为电源输入。 但考虑到该器件使用自适应恒定导通时间谷值电流模式控制方案、0.8V 输入电压需要非常高的开关频率、因此不建议在低输入电压条件下使用该频率。
    如果您可以提供这些信息、我可以选择其他器件。