This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:将2S 锂聚合物电池连接到 IC VBAT 输出的电路图。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796397/bq24170-circuit-diagram-for-the-connection-of-2s-lipo-battery-to-the-ics-vbat-output

器件型号:BQ24170

大家好、

我使用 BQ24170设计2S Lipo 充电器。 现在、在根据参考电路图进行设计时、我不确定电池与输出(VBAT)的连接。

我不确定是否应保留连接电池充电/放电导线(连接到 VBAT)的配置、或者 是否应保留将"平衡充电端口"连接到 VBAT 输出的配置、或者我是否应同时执行这两项操作。

您能否为与电池的输出连接(VBAT)提供相关电路图?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajarshi、

    根据您的问题、您的2S 电池似乎有两个连接点、充电/放电和平衡端口。 平衡端口可能是2个堆叠电池之间的中点。 如果是、则您需要将 BQ24170 (SRN 引脚)的输出端连接到充电/放电引线。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢您的快速回复。 我认为这是我的电池连接。 因此、如果我将平衡端口的引脚1和3插入相应的 BQ24170输出、它也会为电池充电(而不是使用充电/放电端口)。 因此、有一点是可以肯定的、我们的 BQ24170不支持平衡充电。 对吧?  

    参考下图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajarshi、

    是的、如果您连接到这些引脚、电池将会充电。 平衡通常在低得多的电流下进行、因此连接器可能具有高阻性、并会随着充电电流的增加而延长充电时间。

    此致、
    Jeff