This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:TS2和 TS3的外部热敏电阻温度不会升高

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796700/bq76940-temperature-from-external-thermistor-is-not-coming-for-ts2-and-ts3

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:TIDA-00792

嗨,当我使用温度选择作为内部裸片温度时,所有三个温度读数都可以从其等效寄存器中成功获取。

现在,当我们使用外部热敏电阻时,只有来自 TS1的读数正确,其余 TS2和 TS3则附带虚拟读数。

我观察到、在 TS2和 TS3首次启动期间、例如仅3秒、然后虚拟值开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用内部芯片温度选项时、TS1、TS2和 TS3读数都报告器件不同部件的内部温度。 当切换到外部热敏电阻时、您看到几秒钟正常读数的原因是温度测量值仅每2秒更新一次、并且在内部和外部之间切换时存在一些延迟。

    要了解 TS2和 TS3测量不正确的原因、请验证您的连接是否与数据表中的图14匹配。 TS2的 NTC 应连接在 TS2和 VC5x 之间、而 TS3应连接在 TS3和 VC10x 之间。 您还可以查看 EVM 原理图或使用 TIDA-00792等器件的 TI 参考设计之一。

    此致、
    Matt