This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505EVM-218:具有特定切断功能的电源

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794123/bq25505evm-218-power-supply-with-specific-cut-offs

器件型号:BQ25505EVM-218

您好!

首先、如果这不是提出此类问题的论坛、我很抱歉、因为我对电源管理和 TI 产品非常陌生、所以我很不清楚。

我有一个 MSP430和电源(例如太阳能)、我想为 MSP430提供 EHM 输出电源、如下图所示。

EHM 类似于 BQ2550xEVM 组件、该组件可以收集能量、提升电压、为储能设备充电并控制负载的电源输出。

需要使用电容器/超级电容器设置 EHM。 当超级电容器达到电压 V1时、EHM 将向 MSP430提供输出、并在超级电容器放电到 V2时切断电源。 这些阈值应类似于:

V1 = 3.3V、V2 = 1.8V

1) 1)是否有 TI 电源/能源管理/能量收集组件可用于获得上述 EHM 行为?

2) 2)我发现的最接近的是 BQ25504-EVM/BQ25505-EVM 系列、但我不确定上述 V1、V2是否可以以这些单位设置、它们的电压阈值是否可以轻松调节?

非常感谢您的任何帮助。

非常感谢

罗什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rosh、

    我推荐 BQ25570。 请查看 www.ti.com/.../sluc461上的设计电子表格。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢、我将查看这一点。

    设计电子表格的链接不起作用。

    BQ25504 EVM 与 BQ25570 EVM 之间是否存在显著差异?  

    谢谢你

    罗什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rosh、

    BQ25570是一款升压充电器+降压转换器。  它提供两个电源轨。  该链接指向所附的电子表格、该电子表格可帮助您设计确切的应用。

    此致、

    Jeffe2e.ti.com/.../sluc461a.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供电子表格。

    我问 BQ25504和 BQ25570的原因是 BQ25570更贵、我们的实验室已经有前者、所以想知道 BQ25504是否可以用于我的目的?

    一个输出电源轨足以满足我的设计需求

    谢谢

    罗什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rosh、

    电子表格中的相同概念 也适用于 BQ25504升压充电器。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    BQ25504 EVM 用户指南(slu654a.pdf)指出、出厂时 BAT_OK 高/低阈值设置为2.8V 和2.4V。

    那么、我们不能在 EVM 板上更改这些值、还是它们是固定的? 我们能否在 BQ25507 EVM 板上更改这些阈值?

    谢谢

    罗什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rosh、

    所有阈值均由您可以更改的外部电阻器设置。 请使用 www.ti.com/.../sluraq1上的设计电子表格 来调整电阻器的大小。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是指 BQ25504 IC 还是 BQ25504EVM-674 EVM 板?

    以下是我所指的包含上述 IC 的 EVM 板的用户指南:

    http://www.ti.com/lit/ug/sluu654a/sluu654a.pdf

    其内容为"当 VSTOR 上升至2.8V DC 时、VBAT_OK 指示灯切换为高电平;当 VSTOR 下降至2.4V DC 时、指示灯切换为低电平"

    我想知道的是、我们能否轻松更改 EVM 板上的2.8V 和2.4V 电压阈值、或者是否使用内置电阻器进行了固定?

    您提供的电子表格似乎指向 IC,但 EVM 板已构建了电阻器,无法更改,对吗?

    谢谢

    罗什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rosh、

    可以对 EVM 电阻器进行去焊并将其替换为不同的电阻器。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这很不幸。
    BQ25570 EVM 的过程是否相同? 如果我们要更改电压阈值,我们需要去除掉/更换板载电阻器?
    谢谢
    罗什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rosh、

    是的。  两个升压充电器都使用外部电阻器来设置其阈值。

    此致、
    Jeff