This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1524和 UC1524A

Guru**** 2502215 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1524A, UC3524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796162/uc1524-and-uc1524a

主题中讨论的其他器件:UC1524AUC3524

我们对 UC1524A 有疑问。

问题1.

请告诉我们 UC1524和 UC1524A 之间的区别。

问题2.

请向我们提供 UC1524AJ-883B 的最新数据表。

我们按网页找到了数据表。

是这样吗?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    1。

    该器件的 A 版本添加了 UVLO 和双脉冲抑制等特性。

    不再提供非 A 版本、但 UC1524A 数据表首页中列出了这些更改。

    2.

    如果您链接的数据表是来自 TI.com 的数据表、则不是正确的数据表。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持!
    我们有新的问题。

    问题1.
    在 UC3524 (UC1524)数据表中、
    图2:有两个有关 CT=T 0.003µF Ü V S Ü D 的说明。
    图3:电容单位不是 μF μ F,而是 F
    数据表:电容随位置变化。 (µF Ω、nF、MFD)

    这些陈述是否正确?
    如果问题1正确、上述说明是否也适用于 UC1524A?


    问题2.
    在 UC3524 (UC1524)"振荡器"的数据表第6页中、
    F=1.8/RTCT
    该频率是 OSC 输出的频率(数据表第1页方框图)。
    这种理解是否正确?

    此描述和公式是否也适用于 UC1524A?


    问题3.
    在 UC3524 (UC1524)数据表图3中、
    死区时间=消隐脉冲宽度。

    消隐脉冲宽度是多少?
    它与"输出脉宽"是否不同?

    图3的描述是否也适用于 UC1524A?


    此致、
    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    它可能是 uF。 本数据表上的任何内容都可能适用于 UC1524A、也可能不适用于 UC1524A。 请参阅 UC1524A 数据表。

    2.我相信是的。  本数据表上的任何内容都可能适用于 UC1524A、也可能不适用于 UC1524A。 请参阅 UC1524A 数据表。

    3、第4页和第6页介绍了消隐脉冲宽度。 UC1524A 在数据表中有一个不同的死区时间图。

    谢谢、

    Daniel