This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11186的负电压

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037, PMP11186
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793827/the-negative-voltage-of-pmp11186

主题中讨论的其他器件:LM25037PMP11186

我对 一个名为 PMP11186的参考设计有疑问 。该设计输出两个电压、一个正电压和一个负电压。负电压异常。当负电压处于空载状态时、电压的绝对值较低。  当泵载较大时、很容易将其下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电源设计为正负输出轨之间具有相同的负载。 仅一侧加载/卸载会导致负电压发生部分偏移、因为反馈仅对正输出。 这将始终保持正输出处于调节状态。变压器次级侧应具有相同的电压、但其他情况可能会导致输出端出现的负电压较低。

    验证您的整流器是否正确安装且未损坏或没有过度振铃。 变压器漏电感过大可能会影响输出电压调节。 确保您的输出电感足够。

    您可以使用差分运算放大器来感应正负输出电源轨之间的差异、并将其用于反馈以实现输出调节。 但是、这可能会使输出电压相对于 GND 发生偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供一个参考设计、用于使用差分运算放大器感应正负输出电源轨之间的差异、以及将其用于输出调节的反馈中!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一种可能是连接了来自不同正负转换器的运算放大器电路、但您应该只考虑顶部运算放大器(U2A)、因为它感应的是正负输出。 R2/R18检测总输出电压、两个电阻器之间的电压应为零。 由于 R4/R5的值相同、运算放大器输出应该为零伏、因为 R5的右侧是 GND。 当+Vout 处于所需输出电压时、应调整 R3/R7分压器的大小、以将 FB 设置为1.25V (对于 LM25037)。 但是、如果负电压开始崩溃、此电路配置可能会降低输出电压。

    另一种选择是将运算放大器 U2A 配置为真差分模式。 R8将短路。 R18底部变为 GND、R2保持原样、以感应 Vout 为正。 R4保持原样、R5右侧转到-Vout 以感应 Vout 负值。  R4和 R18应具有相同的值。 R5和 R2应该是相同的值。  R4/R18与 R2/R5之间的比率应为 VFB/(Vout Total)、对于 PMP11186参考设计、该比率为1.25V/(24V + 24V)= 1.25/48 = 1/(38.4)。 R4/R18与 R2/R5之间的比率约为1至38。 这会将总输出电压分压至 VFB 电压、以设置稳压电平。

    运算放大器的共模输入将接近 GND、因此请为输入和输出选择一个以 GND 运行的轨到轨运算放大器(以确保安全)。 运算放大器的电源应为 GND、正电源应为3.3V - 5V。 您应该仿真该运算放大器配置、以验证它将为您的 Vout 提供正确的 FB 电压、并且 CM 范围在运算放大器限制范围内。

    e2e.ti.com/.../PMP9379-Schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是我根据您的想法绘制的原理图、您能检查它是否正确。  
     我需要获得+-21.5V 。   但是、当您这么做时、它仅为+-10V   
    当没有负载或轻负载时、负电压仍将降低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要使用差分放大器配置的 R3/R7。 将运算放大器输出连接到 FB 输入。 请勿长时间运行 FB 节点、因为这是一个噪声敏感节点、如果不是很短、可能会造成问题。 输出电压(总计)应为1.25V*(100k/3k)= 41.66V。

    这应将总 Vout 保持在41.66V、但它无法平衡正负侧。 这是转换器本身的函数。 转换器正负极输出在相同负载下实现最佳平衡。 您可能需要预加载输出、或进一步研究导致变压器输出电压崩溃的原因。