This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:并行输出

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794319/tps82130-parallel-outputs

器件型号:TPS82130

我们计划使用此器件、但需要的电流超过3A 的额定电流。 因此、我们希望将其中两个器件的输出并联。 这是否可以通过该直流/直流转换器实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Naved、

    我们将尽快返回您的查询。


    此致、
    Excel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naved、

    我们不建议使用这种设置。 每个 IC 都具有不同的反馈调节电压、这将导致不同的调节输出。 这些差异将非常小、但可能会导致一个 TPS82130比另一个 TPS82130调节更多。

    由于两个 IC 中的一个可能处于跳跃模式、并且高侧 MOSFET 将导通、因此在稳压电压不同的情况下、它还可以提供不需要的电流路径。
    可以使用另一个器件。 您的系统的参数是什么? 输入/输出电压、负载?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Naved、

    我没有听到您的反馈。 您是否有任何后续问题?
    是否需要有关其他器件选择的建议?
    非常感谢!

    此致、
    Dorian