This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:可以/应该将 NC 引脚接地

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796411/tps61322-can-should-the-nc-pins-be-grounded

器件型号:TPS61322

我将根据 TPS613222ADBVR 对 SMPS 进行布局。 在数据表上、它们将 NC 引脚短接至闭合的 VOUT/GND 板。 如果这是可以的、肯定会更有利于功率耗散。 这就是它们应该如何使用的?  

此外、我还生成了一些 WEBENCH 设计、看起来电感器电流峰峰值只是输入电压的函数、在大约77mA/V 的电压下变化 对吗? 我必须错误地阅读数据表、因为我在某种程度上得到了电感器电流纹波固定在200mA 的印象。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve:
    您可以使用建议的数据表进行布局。 在 CCM 期间、电流纹波典型值为200mA。
    WEBENCH 由其他团队提供支持。 我不确定仿真模型的细节。 您可以应用 EVM 以实现更好的设计。