This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432A-Q1:TL432A-Q1应用问题

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796233/tl432a-q1-tl432a-q1-application-problem

器件型号:TL432A-Q1

大家好、

下面是有关 TL432A-Q1的2个问题、请帮您检查一下、谢谢!

Von = 2V 的来源是什么? 这是否意味着当输入电压 V_IT=2.5V 时、输出电压将为 Vo=2V? 如何计算?

2.输入串行电阻器的作用是什么? 以及 BJT? 此电路的工作原理是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frery、

    我可以为您提供帮助。

    2V 实际上是1.8V 至2V 的输出。 这与输出未完全关闭以及器件仍需要电压才能正常工作有关。 如果您需要输出电压示例、请查看前一个 E2E 主题。 有一个图显示了 IKA 与 VKA 的关系
    e2e.ti.com/.../469930

    2.有了 BJT 可以让更高的电流分流。 TL431的输出电流为150mA、但在高电压和高电流条件下、可能会出现热问题。 通过分流通过 BJT 的电流、可以在高电压下获得>150mA 的电流。
    该电阻器用于为 Vi (BATT)到 Vo 创建压降。 在输出电阻器的情况下、不可能产生电压差 Vo。 这是因为该电路的输出现在是 Vo、而不是 VKA。

    -Marcoo