This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:具有具有分离输出的隔离式驱动器是否有任何显著优势

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796113/iso5852s-is-there-any-significant-advantages-of-having-a-isolated-driver-with-a-split-output

器件型号:ISO5852S

您好!

我已经看到有隔离式驱动器具有分离输出、用于驱动栅极。 在选择这些驱动器时、它是否具有显著的性能/噪声优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    分离 输出驱动  器允许您分离打开和关闭路径、从而减少驱动环路中使用的组件数量、并降低驱动器环路中的阻抗。  为了防止 米勒电流引起的误触发、具有较低阻抗关断路径通常是有益的。  在米勒钳位被触发之前、关断期间会有很小的延迟、因此最好具有低阻抗关断路径和米勒钳位的组合。   使用 单输出驱动器时、无需使用反并联二极管来拆分路径、因此具有分离输出也可以减少元件数量。 更少的组件还使您能够改进栅极-发射极路径的布局。

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Audrey!