This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51020:有线和无线充电问题

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ51020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796205/bq51020-problems-with-both-wired-and-wireless-charging

器件型号:BQ51020
主题中讨论的其他器件:BQ25896

尊敬的所有人:

   该系统使用 BQ25896的电池有线充电芯片和 BQ51020的无线充电芯片

现在的问题是:当存在两个充电芯片时、如何将电池与这两个充电芯片配对以创建一个充电系统?

无线充电时、如何禁用有线充电;如何在有线充电时禁用无线充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51020可使用 AD 和 AD-EN 引脚进行无线充电和有线充电、请参阅数据表图13。  当 AD 引脚上存在电压时、将禁用无线充电并使用有线充电。

    另请注意、BQ51020是一款无线电源 IC 、可为电池充电 IC 供电、以管理电池的充电。