This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2363:12V 和3.3V 正常、PGOOOOOOOOOOOOOODA 为高电平

Guru**** 2554900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796179/tps2363-12v-and-3-3v-are-ok-pgooda-is-high

器件型号:TPS2363

大家好、

我们需要检查  下面的现象。 上电、12v 和3.3V 正常、PGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODA 为高电平(应为低电平)、您能不能帮助检查原因?

BTW:我们没有使用 通道 B/和通道 A AUX。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    插槽上的所有电压(包括 AUX)都需要高于其各自的 PGOOD 阈值、PGOOOO官 才能拉至低电平。
    您能否通过为 AUX 导轨以及12V 和3.3V 导轨加电来检查系统中的 PGOODA?