This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池管理系统

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ25606, BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791865/battery-management-system

主题中讨论的其他器件:BQ24040BQ25606bq24072

朋友们、您好!
我正在为锂聚合物电池寻找完美的 BMS IC。
有人能帮我找到相同的答案吗?
当负载达到最低可恢复电压(即锂聚合物电池为2.7)时、系统不应为其供电。
感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shibin、
    您是指一个1?
    您是否正在寻找充电器、监测计、保护 IC 等所有这些产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    它应该是具有欠压监控功能的单节电池充电器。
    感谢您的回答
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shibin、

    您的输入电压源、电池容量或所需的最大充电电流是多少? 您是否拥有用于控制充电器的主机和软件、或者您是否需要电阻器可编程独立充电器?

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff F:
    输入来自5V 1A 的电源适配器、我认为不需要主机来控制充电和所有这些因素。
    市场上有一些具有 I2C 的芯片。 我唯一的需求是具有过压和 UVLO 保护、温度监控和负载共享功能的纯 BMS。
    有人能解释一下在这种芯片中对 I2C 编程的需求以及如何进行编程吗?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shibin、

    不需要 I2C 充电器、但可为您提供更多充电控制和更多状态/故障信息。

    凭借1A 的输入电流、如果您需要电源路径、您可以轻松使用 BQ24040或 bq24072等线性充电器。 或者、如果您希望在电池深度放电时实现更高的效率、我建议您使用 BQ25606。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢@Jeff