This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:TPS40170在负载约为150瓦时停止输出

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843490/tps40170-tps40170-stopped-to-output-with-loads-about-150-watt

器件型号:TPS40170

TPS40170降压电路将48V 输入电源转换为24V 输出、最大电流约为10A、因此电路存在问题、

1、一些电路板(大约十分之一)将被停止为大约150瓦的负载提供24V 电压、  

2.在连接负载时、可以对几块电路板(大约20个电路板中的一个)进行启发、使电源导体发出啸叫声、

在我尝试进行一些补偿环路调整时、您是否想为我提供一些故障排除建议、但它不起作用。

TPS40170引脚有一些波形测试:

comp 引脚、我认为下面是正确的(波形是 EVM 板的 comp 引脚)

e2e.ti.com/.../TPS40170-Buck.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是否使用以下软件计算了补偿网络?

    http://www.ti.com/lit/zip/SLUC263?jktype=tools_software

    我快速查看原理图、C34和 C35额定电压应为50V 或更高、使用有效电容计算补偿、降额50%。

    您能否测量 R29上的环路响应? 如果您没有合适的仪器、则使用最短的粗接线在输出端进行负载瞬态测试、负载阶跃为1A 至6A、电流为1A/us。 请参阅以下注释:

     《AN-1733负载瞬态测试简化》

    BTW、不建议在电路中使用并联的电感器、如 L8和 L1、L9和 L2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的建议。

    我已经计算了补偿网络、但参数可能不正确、我将再次进行检查。

    PS、

    BTW、不建议在电路中使用并联的电感器、如 L8和 L1、L9和 L2。

    它与直流/直流降压稳压器兼容、不会同时安装。