This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS23880:TPS23880链路加速

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842366/webench-tools-tps23880-tps23880-link-up-speed

器件型号:TPS23880

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 团队:

我们还查看了 TPS23880EVM 文档。 在该文档的第2页中、它说:

“两个支持1000BASE-T 的 IEEE802.3bt (草案) 4线对端口(千兆位以太网数据直通)”

这意味着该 EVM 仅支持1Gb 以太网。

 

您是否有设计为在10GbE 运行的类似或更高版本的 PoE EVM (评估模块)?

如果没有、您是否计划创建一个? 或者、您能否推荐具有支持10GbE 的 EVM 的 TI 第三方合作伙伴?

感谢您的即时响应。

谢谢、

Conrad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conrado、

    PoE 器件对数据速率没有任何影响。 PSE 器件仅为 CAT5电缆供电、并且仅指定了功率级别。 我们在电路板上标记数据速率的原因是、我们选择了具有1G 数据速率的磁插座。 此 EVM 上没有开关芯片、此 EVM 仅用于 PoE 电源评估。 我们没有任何使用10G 数据变压器或磁插座进行设计的 EVM、我们也没有计划这样做、因为 EVM 根本不处理数据。 如果您想通过黑色 RJ45连接器(在磁插孔附近)注入数据并同时使用电源测试数据、则可以用适当的数据速率和额定功率来替换磁插孔。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

     我们已经完成了开发评估、但您的反馈对于我们当前的流程和设计决策非常有帮助。  非常感谢您的解释。

    此致、

    缺点