This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS2660x RTN 至 GND 连接

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841674/tps2660-tps2660x-rtn-to-gnd-connection

器件型号:TPS2660

我们遇到了一个问题、我们未通过 CE 测试(2kV 时的 EFT) 、发现解决该问题的唯一方法是在该电子保险丝的 RTN 和 GND 连接之间添加一个电容器。  数据表中有一条注释、说明:

 '在内部、此器件在 RTN 和 GND 端子之间有反向输入极性保护块。 将 RTN 引脚连接到 GND 引脚会禁用反向输入极性保护功能、并且 TPS2660x 在此故障事件下运行时会受到永久损坏。"

您能否查看是否存在在 RTN 和 GND 之间添加电容器的问题?  

对于如何解决2kV 下的 EFT 故障、他们是否有任何建议(这可能是一个难以回答的问题、因为这取决于应用)?

谢谢

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了提供更多背景信息、我们认为此问题是由耦合到输入信号上的快速瞬态噪声和禁用器件输出导致的。  由于输入以 RTN 为基准而不是直接以 GND 为基准、因此允许 RTN 在这些事件期间充分反弹、并导致输入超出设计的阈值。  通过将 RTN 和 GND 与电容器连接、我们成功通过了2kV EFT 测试。

    我们仍然需要执行一些测试来验证上述理论、但我们希望先通过 TI 来运行解决方案、也许您还有其他想法可以解决这个问题。  我们确实希望保留器件的反向电压保护功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、Chris、您好!

    在 TPS2660器件中、当输入电压(IN 引脚上)为正时、RTN 在内部连接到 GND、而当输入端出现负电压(反极性)时、RTN 从 GND 断开。 在器件正常运行期间、RTN 和 GND 之间的外部电容将被短接(器件被加电并且输入电压高于 POR 阈值)。

    在负 EFT 脉冲期间、电压是否低于零?

    如果输入电压低于零或高于 OVP 设定点、增加引脚上的电容将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、Chris、您好!

    我要关闭此主题。 如果您有任何疑问、请随时在此处发布或打开新主题。