This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:bq.fs 的 CRC/校验和

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ28Z610, BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841819/bq27z561-crc-checksum-for-bq-fs

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610BQ78Z100

您好、TI 专家、

我使用 bq.fs 文件在我们的生产线上对 BQ27z561进行编程。 我发现该文件有一个校验和/CRC --如下图所示。  我很好奇我是否可以自己计算校验和 CRC?   算法是什么?  提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon

    遗憾的是、我们不共享闪存流文件的校验和计算。 是否有理由要更改校验和?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Onyx

    感谢您的快速回复、  

    有时,我们要对 srec 文件进行编程, 其中没有校验和, 或者我必须自行计算。 通过这种方式、可以轻松地检查编程的闪存是否正常。  

    对于其他模型,如 BQ28z610、BQ78z100…… 没有可用的 dffs 文件。 我们必须使用 srec 文件对其进行编程。

    我不想更改校验和,我只想获得一种有效的方法来验证我已编程的图像。  

    谢谢、此致

    ( ̄︶ ̄)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon

    闪存文件具有您指出的校验和、可确保您正在编写的编程内容。 如果出现故障、文件将不会进行编程、您将收到错误。  

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx,

    闪存文件中有校验和、但 srec 文件没有校验和。 有些型号没有可用的闪存流文件,例如 bq28z610……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon

    我很困惑吗? 您是否在请求 srec 的校验和或闪存的校验和? 闪存流已经有校验和、可确保您编程内容的完整性。 对于您说过的 srec、您自行计算校验和。 那么、这里的问题是什么? 验证编程内容的另一种方法是读回编程的数据、并将其与编程的源数据进行比较。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx

    谢谢,我将读 回数据并进行比较。

    谢谢、此致