请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90120A 尊敬的 TI:
我对 GPO 配置设置有疑问。 这是一种意外行为、因为我添加了逻辑门的输入路径。
GPI 的行为器将更改为连续脉冲。 这 不是我们期望的正确行为。
我对配置设置为何会导致这种异常行为感到困惑。 我认为 GPI 只是 一个输入信号、为什么 UCD90120A 的配置设置可以改变伪波的行为?
GPI12是来自 SYSTM 的热警报的高电平有效信号。 我们的目的是在 触发热警报时 UCD90120A 关闭2.5V 电源轨。
您能否帮助检查导致此行为的错误设置? 我还附加了相关波形和设置以进行比较。
谢谢。