尊敬的支持人员:
如果这不是正确的支持页面、请参阅 LP55231 LED 驱动器(具有内部程序存储器和集成电荷泵的9通道 RGB/白光 LED 驱动器- WQFN)的正确页面
我正在向器件写入 I2C 命令、我看到命令已发出、但在下面的原理图中连接到 J5的 LED RGB 从未开启。 我将触发开关按钮接地、在数据表中、如果未使用、则将其接地。 我将其接地。
我很难理解如何打开它。 我已将电流寄存器写入17.5mA、我已将 LED 寄存器写入、您会认为它会打开、但它好像缺少 ON 命令。 是否有任何有关如何仅打开一个 LED 的应用手册?
我想知道硬件是否正常、在20个电路板中、没有任何工作、我们已经检查了布局和原理图、一切似乎都正常、它拒绝打开 LED。 请告知此器件的正确写入方式是什么。
好的、
Robert