This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:SS 引脚的恒定拉电流小于 TPS62130数据表中的恒定拉电流。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835735/tps62130-the-constant-source-current-of-ss-pin-is-lager-than-one-in-tps62130-datasheet

器件型号:TPS62130

 大家好、

 我的一位客户正在为其下一个产品评估 TPS62130。 然后、他们发现器件启动时 SS 引脚电压的上升时间短于第16页的等式10计算得出的时间。

 为了找出原因、他们通过 LCR 表测量了连接的电容值、并通过电流测试仪测量了恒定源电流。 因此、如图所示值、电容为0.1uF。 但恒定源电流为3.0uA。 devcie 数据表显示最大源电流为2.7uA、典型值为2.5uA。

 您是否知道源电流为何高于 数据表值?

 TI 是否还会在 最终测试中测试电流值?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    让我来看看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    我验证了 SS 充电电流实际上是在生产中进行测试的。  您能否提供启动波形?  您能否提供电容器器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、John、

     很抱歉我的回答很晚。

     电容器器件型号为 UMK105BJ104KV-F

    https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/ut/detail?pn=UMK105BJ104KV-F%20%20&u=M

     客户使用更精确的 LCR 表在 SS=0V 时再次在 TPS62130的 SS 端子处测量源电流。

    结果为2.7uA。 电容器也是101nF。

     但 SS 电压从 0V 增加到1.25V 的软启动时间小于通过公式计算得出的值 t =CV/I=101nF * 1.25V/2.7uF。

     我想一些电流 会流入 SS 端子。  现在、我要问他们、库雷特流 道是否存在。

     如果您有任何建议、可以告诉我吗?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    如果您有波形、我可以检查它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、John、

     我明白了。

     我将向客户确认是否可以将波形上传到 E2E 网站。

     谢谢、此致、

     Kazuya Nakai。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kayuza、

    您始终可以直接与我联系。  J (dash) tucker (at) ti (dot) com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、John、

     感谢您的善意。

     我现在向您发送了一封电子邮件。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。