This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:TPS7A0518PDBVR TI 官方芯片屏幕打印显示屏:1INF;实际接收到的芯片屏幕打印为:P518。

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841374/tps7a05-tps7a0518pdbvr-ti-official-chip-screen-printing-display-1inf-actually-received-the-chip-screen-printing-is-p518

器件型号:TPS7A05

TPS7A0518PDBVR  昨天我们收到了 MOUSR 的采购。

TI 官方芯片屏幕印刷:1INF;实际收到的芯片屏幕印刷为:P518。

 您是否可以帮助我查看收到的芯片屏幕打印是否正确?
为什么在官方网站上的芯片印刷和印刷技术数据和屏幕印刷查询系统之间存在差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS7A0518PDBVR  昨天我们收到了 MOUSR 的采购。

    TI 官方芯片屏幕印刷:1INF;实际收到的芯片屏幕印刷为:P518。

     您是否可以帮助我查看收到的芯片屏幕打印是否正确?
    为什么在官方网站上的芯片印刷和印刷技术数据和屏幕印刷查询系统之间存在差异?
    请尽快答复。 情况紧急。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS7A0518PDBVR  昨天我们收到了 MOUSR 的采购。

    TI 官方芯片屏幕印刷:1INF;实际收到的芯片屏幕印刷为:P518。

     您是否可以帮助我查看收到的芯片屏幕打印是否正确?
    为什么在官方网站上的芯片印刷和印刷技术数据和屏幕印刷查询系统之间存在差异?
    请尽快答复。 情况紧急。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于具有不同于顶部标记数据库中的顶部标记的器件、这种情况并不常见。  

    请在 此处提交您的申请:http://www.ti.com/guidedsupport/call-ti-support/。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片屏幕打印:P518 TPS7A0518PDBVR 材料编号是什么?

    请尽快答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们能够确认"P518"是误发至 Mouser 的预量产材料的顶级标记、且仅用于评估目的。  

    我们对给您带来的不便表示歉意、我们正在调查"P518"和"1INF"材料之间的差异。 我们还将研究数据库、以查看 Mouser 是否收到任何"1INF"材料。  

    我们将在调查结束后尽快回复您。

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们已完成调查。 "P518"和"1INF"确实是相同的材料、但由于"P518"是预量产材料的顶级标记、TI 的保修不适用于预量产器件。  

    我们已联系 Mouser、请与他们合作解决问题。 我们再次对给您带来的不便表示歉意、如果有任何其他我们可以为您提供帮助的地方、请告诉我。  

    此致、  
    Jason Song