This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:电源管理论坛

Guru**** 2392475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842947/bq24074-power-management-forum

器件型号:BQ24074

在正常充电条件下、如果 TS 更改为超出工作范围(~ 0.3V 或2.1V)、则会禁用电池充电、但 CHG 引脚保持低电平、表示充电未被禁用。 CHG 引脚指示正确充电状态的唯一条件似乎是 Vin < UVLO 或通过 CE 引脚禁用充电。   

这是正常行为吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是正常行为。 表3显示了/CHG 何时具有高阻抗。 当 TS 超出工作范围但 VBAT 低于 VBATREG 时、/CHG 将为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sharafadeen 的答复。 我认为 CHG 引脚还应指示温度传感器是否停止充电。 我认为这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有 ADC、则可以读取 TS 引脚上的电压。 或者、您可以添加外部比较器来查看 VTS 何时超出正常范围。