This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:UCC28711故障保护和重启序列

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840590/ucc28711-ucc28711-fault-protection-and-restart-sequence

器件型号:UCC28711

尊敬的先生:

 我们将 UCC28711 IC 用于我们的其中一款产品、其输入范围为400V 至800VDC、输出为110VDC、采用反激式拓扑。

最近、我们面临 的问题是、在系统运行条件下以及在执行电源关闭至开启序列后、110V 输出在转换器输出中再次可用、突然停止输出110V。

我们假设、如果输出过压或任何其他故障保护情况 IC 等任何异常情况可能是停止 PWM 脉冲、并且可能会发生输出突然停止、但我的问题是、应通过自动重启(无电源)从故障状态恢复到正常状态 关闭至打开序列)或关闭至打开序列、以再次启动转换器。

此致、

Chetan Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetan、

    感谢您关注 UCC28711 PSR 反激式控制器。

    UCC2871x 系列的正常故障保护序列是关断、并经过 UVLO 周期自动尝试重新启动。 没有闭锁功能、 因此不需要输入电源循环。

    由于您的电路确实需要 关闭/打开输入电源周期、 由于800V 峰值输入(我认为)需要额外的电路来连接 IC、我怀疑 VDD 不允许放电至8.1V UVLO 阈值、或者不允许充电至21V 启动阈值。  无论发生何种故障、都会关闭开关、但 VDD 必须在8.1V 至21V 之间循环、才能重新启动开关。

    请检查故障关断后 VDD 的行为、并检查您的800V 实施中是否有任何部分会干扰预期的 UVLO 循环功能。  如果是、则 需要对其进行修改以允许 UVLO 循环。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的快速支持。

    我们将550V 瞬变电压(TVS 二极管)与800V 的电阻器串联、以施加最大电压 UCC28711 IC 的550V 至 HV 引脚。

    我们将在 故障条件至正常运行期间检查 UCC28711的 VDD 电压行为、并更新您的信息以更好地了解情况。

    此致、

    Chetan Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetan、

    自上周以来、此 E2E 主题上没有其他帖子。  您是否解决了自动重启问题?
    如果是、请告诉我 、这样 我就可以结束这个线程了。  如果几天内我没有听到您的声音、我会将其关闭。

    如果仍有问题、您可以重新打开该主题或启动新主题。

    谢谢、
    Ulrich