This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:这是具有电池消耗的最高效4节锂离子充电器 IC 吗?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ29330, BQ24725A, BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840700/bq24617-is-this-the-most-efficient-4-cell-li-ion-charger-ic-w-r-t-battery-drain

器件型号:BQ24617
主题中讨论的其他器件:BQ20Z70bq29330BQ24725A、BQ40Z50

我希望延长使用此 IC 为4节锂离子主电池充电的系统的电池货架期。

因此、当充电器未激活时、我有兴趣尽量减少电池消耗。

我想升级到 SMBus 智能充电器、该电池组基于 BQ20Z70/bq29330组合。

我知道、此包装 PCN 也必须升级。

但是、每个可用的替代产品似乎都比当前 IC 消耗的电池更多。

相对于电池耗电而言、这是最高效的充电器 IC 吗?

谢谢、

Andy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

      选择充电器也取决于其他系统要求。 根据系统要求、我们可以缩小充电器 IC 产品系列的范围、并专注于延长电池寿命。 我们的一些充电器具有运输模式功能、可延长电池的货架期、如果充电器具有此功能、则可以作为替代选择。 该器件具有良好的电池耗电性能、因为在为长期存储而禁用充电器时、它的最大放电电流为5uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kedar、您好、感谢您的回复。

    电池组是一个4节锂离子电池、14.80V、2、6Ah。 最大充电电流1.9A。

    如果我将充电器 IC 更改为 BQ24725A、我是否纠正了这样的问题:为了匹配 BQ24617的5uA 电池耗电、我需要让系统按照数据表中的图18断开电池与充电器的连接?

    如果我还更新了电池组 PCN 以将 bq29330/BQ20Z70组合替换为 BQ40Z50、系统能否访问至少与 BQ24617、BQ20Z70系统提供的诊断信息相同的信息。

    如今、主系统 MCU 可通过 SMBus 访问 BQ20Z70 (主要用于电量监测数据)以及 BQ24617的 STAT1、STAT2和 PG 引脚。

    更新后的系统能否复制此功能?

    当系统处于存储状态时、有哪些机会可以最大限度地减少电量监测计 IC 的电池消耗?

    仍需要少量的系统电流来保持系统 RTC 通过 BATFET 体二极管运行。

    谢谢、

    Andy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:    

      您能否提出2个单独的 E2E 帖子? 一个标题为 BQ24725A 的帖子、另一个标题为 BQ40Z50? 有关这些部件的专家将能够回答您的问题。