This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:请推荐支持 UVLO 3V 的 ISO 栅极驱动器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21540A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842228/ucc21520-please-recommend-iso-gate-driver-which-support-uvlo-3v

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件: UCC21540A

各位专家:

我正在寻找 具有3V UVLO 的隔离式栅极驱动器、请向我们推荐一些合适的器件。

如果没有、则告诉我们 UVLO 5V 是否可以处理 OVP 电源电压7V、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    我看到您在查看我们的5V UVLO 隔离式双通道栅极驱动器 UCC21520A 和 UCC21540A。 UCC21540A 可在 VDD 上以高达18V 的电压安全运行、建议的最小工作电压为6V、因此7V 应该可以正常工作。

    您能告诉我有关您的应用的更多信息吗? 您正在驱动什么类型的 FET? 为什么需要3V UVLO?

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    扎沙里