This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM3358:TPS51200电流消耗

Guru**** 2398705 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359, TPS51200, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842020/tmdxevm3358-tps51200-current-draw

器件型号:TMDXEVM3358
主题中讨论的其他器件:AM3359TPS51200TPS65217

我正在帮助一位同事提出一个具有 AM3359并由 TPS65217D 的 LDO2供电的电路板。 LDO2 的输出电压为3.3V 400mA。  所见的行为表示 LDO4可能过载。 大问题是:它是否因设计而过载? 由于电路板很容易损坏、并且 TPS65217D 根本不会出现、因此取下组件产生的结果是混合的。  

 TPS65217 LDO2上的负载包括一个 TPS51200、AM3359 VDDSH{1:6}和 VDD3AP3_USB{0:1}  

DDR3内存是一个单个 x16  MT41K256M16TW-107:P、以1.35V 和933MHz 运行。   我很惊讶地看到电路板上有一个 TPS51200 VTT 稳压器、它连接到49.9欧姆电阻器、这些电阻器上拉 DDR3地址、时钟、组地址和控制线(共26条线路)。 他告诉我、这是 TI 和 Micron 的推荐。 我看到 Micron 的一个应用手册、这是 一个称为 VTT 的地址和控制线终端(Micron TN-41-13的第15、16、17页)。

如何计算 TPS51200消耗的最坏情况电流。  压降电压是否=(3.3 - 0.65)? 每个端接电阻器的电流是多少?  VDDSH 电源轨上最坏情况下的电流消耗是多少?

当我提请您注意时:我对旁路电容器是否也需要担心感到好奇。 我一直使用的公式是 POWER=CVF。 其中 C 是电容、V 是电压、F 是频率、单位为 Hz。  

非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Jeff Cohen"] VDDSH 电源轨上最坏情况下的电流消耗是多少?

     您可以在 AM335x 数据表修订版 K 的第5.6节中找到此数据

    我将把此主题移至电源管理论坛。 他们的专家将能够更好地回答您有关 TPS51200的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    TPS51200 VIN 引脚(3.3V)在运行期间仅消耗几 mA 电流。  

    如果您在最坏的情况下询问最大 VTT 电流、我建议咨询 DIMM 供应商。  

    谢谢