This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:电池平衡系数

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841978/bq40z50-r2-cell-balancing-coefficients

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80

您好!

我想计算适当的电池平衡系数、以便与以下参数配合使用;

Bal Time/mAh 电池1

Bal Time/mAh 电池2-4

默认值分别为367和514、但我不清楚这些值是如何到达的、请参考提供的示例(SLUUBT5A、第74页)。

在本示例中、如果得到;

Vcell:3600mV

RVCx:225

RCB:50

占空比:0.75

每 mAh 电池的平衡时间1:367

每 mAh 电池2–6的平衡时间:667

您能否提供为达到默认值而假定的值的更多详细信息?

谢谢、

Jeremy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    每 mAh 电池1的平衡时间= 3600 mAs×(RVCx + RCB)/(Vcell×Duty)
    每 mAh 电池的平衡时间2–4 = 3600 mAs×(2×RVCx + RCB)/(Vcell×Duty)

    RVCx 是 IEC 串联电阻、因此为100欧姆

    DS 的 RCB 为200 Ω

    因此、对于单元格1、它是3600*(100+200)/(3700*。744)=392.32

    对于电池2、它是 523.11

    请勿参考 bq40z80 TRM 的值、它们是不同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    非常感谢。

    此致、

    Jeremy