This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035:基于 LM5035的半桥电源消耗次级整流 MOS 和初级分压不均匀问题。

Guru**** 2520150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840664/lm5035-the-lm5035-based-half-bridge-power-supply-burns-the-secondary-rectification-mos-and-the-primary-voltage-division-unevenness-problem

器件型号:LM5035

你好
      我制作了一个半桥电源、例如 TI 的 LM5035开发板。 原理图类似于以下内容:

      

   生产了30个原型、20个正常、10个异常。
       当电源接通时、次级同步整流器 Q4~Q7、Q4和 Q5会烧断、Q4和 Q5的栅极有明显的黑色标记。 Q6和 Q7中的一些已烧坏、有些仍然很强。
       同步整流驱动电路似乎短路、导致 Q4和 Q5栅极烧毁、DS 端子短路、并对 Q6和 Q7短路。
       我怀疑是同步整流驱动问题。 我删除了 Q4~Q7的驱动信号、并使用体二极管对其进行整流。 该电路可以在无负载的情况下工作。 但随着同步整流的增加、MOS 会烧坏。 我怀疑同步整流信号异常、看到驱动波形是正常的。 非常奇怪。
       还有一个奇怪的现象、当只使用体二极管整流时、我带来了1A 的负载、电路可以工作、但是主 R3、R4之间的部分压力不均匀、不是 Vin/2、并且良好的原型是部分压力平衡。 我测量了初级分压电阻器和电容器。 电阻和电容差别不大。 我测量了一次侧 MOS 驱动信号 LO 和 HO、发现良好的驱动信号是一致的。 坏驱动信号的占空比为1。 一个大的是小的。 我想知道、我不知道是什么导致了这种局部压力? 由于电压不均、变压器次级引脚上的电压、即输出电感器 L2左端的电压也很大、很小。 我只知道这种现象是异常的,但我找不到原因,但我不知道如何检查。 ? 此外、请提供专家指导、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,zoujiangyilang,一位专家很快会回来。  ——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,zoujiangyilang,

    您能否捕获以下波形?

    Q1和 Q2的 VGS 和 VDS、   

    2.禁用 SR 时、一个图中 Q1和 Q2的 VGS、Q3和 Q4的 VDS。

    3. 尽可能多地使用您认为异常的波形。 例如 HO 与 LO 等不匹配

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,zoujiangyilang,

    我们没有很长时间听到您的声音。 我们只是认为您解决了您的问题。 我现在关闭线程。 如果您有更多问题、您可以再次打开主题以进行讨论。

    谢谢