请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24250 大家好、
我的客户正在使用 BQ24250设计单节电池的充电电路。 但系统中的电池是可更换的。 因此、终端用户可能 会错误地将不可充电电池插入充电器。 那么、插入不可充电电池后会发生什么情况? 我认为 不可再充电电池的电压将保持不变、因此会有充电电流流入电池。 但是、充电器能否告知这种特殊情况并输出一些警告信号或进行一些保护? 系统是否存在任何危险? 谢谢。
此致、
韦恩