This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936-Q1:CC-CV 实现充电的示例原理图或指南

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM34936, LM5175, PMP20660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841750/lm34936-q1-sample-schematic-or-guide-of-cc-cv-implement-for-charging

器件型号:LM34936-Q1
主题中讨论的其他器件:LM34936LM5175PMP20660

你(们)好

LM34936可通过 ISNS+和 ISNS-支持恒定电流(CC)。

我的客户选择此部件为锂离子3节电池充电。

VIN = 8~16V、Vout = 12.6V (3S 电池)、充电电流= 10A 或可调节。

如果您有一些有关使用 LM34936充电的示例原理图或指南、请发送给我。

当固定恒定电流时

2.可调恒定电流时

当 CC 完成时、CV 不依赖于 LM34936?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    感谢您发帖。 我们有一个采用 LM5175的参考设计(链接如下)、其中 IC (LM5175)可替换为 LM34936。  封装不同、但它们可以共享相同的原理图。  还要注意 LM34936的 RT 引脚、该引脚具有与 LM5175不同的编程。  除此之外、其余电路可以保持不变。

    http://www.ti.com/tool/PMP20660

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deae Xi。

    感谢你的帮助。

    PMP20660可能是固定 CC 原理图。

    如果我需要调整 CC 电流、您是否有解决方案?

    请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想调整 CC 电流、可以考虑以下方法。  e2e.ti.com/.../8255.CC-control-of-the-LM5176.pdf

    谢谢、

    Youhao