请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5033 您好!
我是 TI 产品的经销商 FAE。
我收到了客户的问题。
在将 IC 安装到电路板上并执行运行测试之前、客户使用内电路测试仪进行检查。
其中、当对 VIN (1引脚)和 GND (7引脚)施加1V 电压时、结果似乎存在问题。
通常、引脚之间的电阻值为40Ω Ω 或更低。 (1V/ 40Ω μ s = 25mA)
在极少数情况下、引脚之间的电阻值约为8Ω Ω。 (1V/ 8Ω μ s = 125mA)
该电流似乎是流经 IC 内部寄生二极管的电流。 施加1V 电压时、正常产品中通常流过多少电流?
客户希望通过 ICT 检查确定正常和异常产品的阈值。
我收到了客户的问题。
在将 IC 安装到电路板上并执行运行测试之前、客户使用内电路测试仪进行检查。
其中、当对 VIN (1引脚)和 GND (7引脚)施加1V 电压时、结果似乎存在问题。
通常、引脚之间的电阻值为40Ω Ω 或更低。 (1V/ 40Ω μ s = 25mA)
在极少数情况下、引脚之间的电阻值约为8Ω Ω。 (1V/ 8Ω μ s = 125mA)
该电流似乎是流经 IC 内部寄生二极管的电流。 施加1V 电压时、正常产品中通常流过多少电流?
客户希望通过 ICT 检查确定正常和异常产品的阈值。
此致、