我在以下电路中使用 TPS63000 -尝试使降压/升压转换器采用单节锂聚合物电池并在输出上设置3.0V。
但是、输出电压根据输入电压而变化很大-它跟踪的电压比输入低~1V。
2.8V IN -> 1.9V OUT (FB 引脚@.3V)
3.0V IN -> 2.1V OUT (FB 引脚@ 0.33V)
3.5V 输入-> 2.6V 输出
4.0V IN -> 3.0V OUT (FB 引脚@ 0.5V)
4.5V 输入-> 3.6V 输出
我曾尝试过:
-构建两个不同的板(一个用热空气组装的手板,一个在烤箱中回流)
不同 IC (也尝试使用 TPS63000-Q1)
-将 VINA/EN/PS_SYNC 连接到 VIN (移除 R11和 C8)
不同电感器(NR3015T4R7M - 4.7UH 1.04A 144m Ω)
有没有关于这种情况发生的原因的想法?