This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCM、SYNC 或交错内部电流环路功能

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2806, UC2846, UCC28086, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840924/ccm-sync-or-interleave-inner-current-loop-function

主题中讨论的其他器件:UCC2806UC2846UCC28086UCC28C43

您好 TI 团队

正在寻找 PWM IC
对几个功能要求进行分类
要在连续电流模式(两相交错)下运行、每个相位都需要执行电流内部环路
需求的功能正常
占空比大于95%、因此需要 CCM
频率高于400K
可同步或单个 IC、用于两相交错
控制环路-单 OP 双输入(也提供单输入、电流 OP 为外部)
非峰值电流控制
OCP
使能

降压转换器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chun

    我们所有的双端 PWM 控制器、如 UCC28086、UCC2806、UC2846和 UCC2825B、都只有一个电流环路、我不确定您的设计是否可以接受这种环路。  否则、我们的电流模式 GP PWM 控制器 UCC28C43可被同步。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    我们所有的双端 PWM 控制    器、如 UCC28086、UCC2806、UC2846和 UCC2825B、只有1个电流环路。

    这些峰值电流是多少?  我需要 PWM 在 CCM 上工作。

    UCC28086、UCC2806、UC2846和 UCC2825B 等双端 PWM 控制器只有1个电流环路。

    这些设计能否实现 CCM 推挽? 占空比 可调?

    Andy Chun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy

    这些控制器是峰值电流、它们可以在 CCM 或 DCM 下工作、因为它们是固定频率控制器。  如果您正在寻找推挽控制器、UCC28086专门设计用于此拓扑。

    此致、

    Eric