This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:睡眠模式下的效率为1uA 至1mA

Guru**** 2520210 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841036/lmr14030-q1-1ua-to-1ma-efficiency-at-sleep-mode

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14030

大家好、

我想知道 LMR14030在睡眠模式下的输入电流、尤其是在1uA 至1mA 负载电流范围内。

您能给我一个效率的图表数据吗?

VIN = 12V、FSW=500kHz (在睡眠模式下是否重要?)、Vout=3.3V

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    低于效率数据、供您参考

    IO (A) 具有 fb 电流的 IO (A) 效率%
    0.00143850 0.00147173 67.4.
    0.000784711 0.000817941 64.0
    0.000428165 0.000461395 58.9.
    0.00023564 0.000266794 52.3.
    0.000127431 0.000160661 44.7.
    6.95E-05 00010275 37.2.
    3.79E-05 7.11555E-05 30.6.
    2.07E-05 5.39246E-05 26.1.执行情况
    1.13E-05 4.45202E-05 23.3.
    6.16E-06 3.93893E-05 21.4.
    3.36E-06 3.65908E-05 20.1.
    1.83E-06 3.50636E-05 19.8.
    1.00E-06 3.42304E-05 18.6
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    本实验的输出电感器和电容器值是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    电感为5.5uH、输出电容为2x47uF 16V。