This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:频率与 I 轻负载公式

Guru**** 2382650 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839452/tlv62585-frequency-vs-i-light-load-formula

器件型号:TLV62585

大家好、

TLV62585具有可获得更高效率的 PSM、在 PSM 模式下、我是否可以了解开关频率与 I_LOAD 之间的详细公式? 我们需要计算一些数据、谢谢。

BR。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wiky、

    请参阅下图(Iload 与 Freq)。

    如果它不适合您的应用、您可以提供应用条件、以便我们 可以生成图形或提供计算公式。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wiky、

    请参阅下图(Iload 与 Freq)。

    如果它不适合您的应用、您可以提供应用条件、以便我们 可以生成图形或提供计算公式。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

     我很感兴趣的是器件处于轻负载状态的时间。 频率有多低?    在轻负载模式下、它确实需要公式进行计算。  例如小于20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilky、

    与 使用公式计算特性数据相比、特性数据更符合 PSM 模式下的实际开关频率。

    无论如何、请提供输入电压、输出电压和输出电流范围 (0A 至20mA?) 因此、我可以检查我们是否有 ILOAD 与 FSW 数据。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 您好、

    输入电压范围4.75-5.25

    Vout =3.75V

    2. Vout= 3.3V

    输出电压=1.1V

    打起精神来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilky、

    当我们离线讨论该问题时、我将关闭此主题。

    此致、

    Excel