This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:TLV62585低压降运行时的 VFB

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585, TPS62160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840121/tlv62585-vfb-at-low-drop-operation-of-tlv62585

器件型号:TLV62585
主题中讨论的其他器件: TPS62160

你(们)好

我对 TLV62585的 VFB 有疑问。
在6.5电气特性中、VFB 定义为:PWM 模式下为588mV (最小值)、600mV (典型值)和612mV (最大值)、2.5V≤VIN≤5.5V、-40°C 至125°C。
如果该器件以低压降运行、我是否可以了解到 VFB 的值与规定的值相同?
还是像 TPS62160那样在低压降运行时不会出现问题?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    您说什么"器件低压降运行"? 它是关于器件的100%占空比运行吗?

    感谢澄清。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Excel-san

    我很抱歉、我没有解释。
    是的、"器件运行低压降"是100%占空比运行。

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    注意到。

    当器件处于100%占空比运行时、不保证 VFB 处于数据表中指示的限值范围内。

    例如    、如果 Vout 初始稳压为3.3V、然后 Vin 突然下降至3.0V、则器件将运行至100%占空比模式、这使得 Vout 也下降至3.0V (假设无负载条件)。 由于  Vout 已经从设定的输出电压下降了10%、预计 VFB 不会在+/- 2%的容差范围内。

    此致、

    Excel