This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:未使用时为 PGTH 连接

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840599/tps25942a-pgth-connection-when-not-used

器件型号:TPS25942A

大家好、

两个问题:  

不使用 PGTH 或需要连接到 GND 时、PGTH 是否可以悬空?  

2. OVP 和 EN/UVLO 是否可以单独使用、即 OVP 引脚上的电阻分压器和 EN/UVLO 引脚上的另一个电阻器分压器?  

谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果 未使用 、则将 PGTH 引脚连接到 GND

    2.是的、可以使用单独的电阻分压器网络。 一个用于 OVP 、另一个用于 EN/UVLO。

    BR、Rakesh