This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:如何设置 PWR 引脚电阻、计时器引脚电容、感应引脚连接等

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840087/lm5069-how-to-set-pwr-pin-resistance-timer-pin-capacitance-sense-pin-connection-and-etc

器件型号:LM5069

你(们)好

我的客户对 LM5069有一些疑问。

他使用 LM5069作为负载开关。 输入电压范围为50 ~ 80V,输出电流最大为20A。

原理图在这里。

  

 问题

 1.我的客户使用外部电流传感器。 因此他不想使用 Rsns。 在这种情况下原理图是否正确?

 2.他不使用电流限制功能。 让我知道如何设置 PWR 引脚电阻、计时器引脚电容、SENSE 引脚连接等

3.当输入为50V 时、输出电压为50V 且 Vgs 为12V、但当输入为70V 时、输出电压为63V 且 Vgs 为3V (无负载条件)

  随着输入 电压上升到60V 以上、Vgs 逐渐下降。 让我知道 Vgs 下降的原因以及如何解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    感谢您的支持!

    我会研究一下,并在明天作答。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    由于这是高功率设计、我建议使用 LM5069器件的保护特性。

    如果您打算将 LM5069用作负载开关、请执行以下操作

    1.短接输入电压和感测引脚并连接至电源/电源

    2.将定时器管脚保持断开状态

    3.保持 PWR 引脚断开

    栅极压降是到 OVP 触发器。 调整 OVP 阈值或禁用 OVP 功能并进行检查。 此外、检查负载。 如果您仍然看到问题、请分享 Vin、Vout、GATE、输入电流波形

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Rakesh

    感谢你的答复。  

    我解决栅极压降问题。 当栅极连接差分探针(ADP305)时、会发生栅极压降。

    在相反的情况下、输出电压正常运行。

    我对此还有其他问题。  

    我知道 LM5069栅极拉电流很低(典型值为16uA)。  

    1.探头的阻抗是否导致栅极电压降?

    2.为什么栅极压降仅在高电压(高于60V)时出现?

    3.如何测量 Vgs?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

     我们已经看到使用差分探头连接栅极时的栅极压降问题。 探头的阻抗会影响电压。

    我建议使用两个探针测量栅极引脚、MOSFET 源极引脚电压、并在示波器中使用数学函数来测量 Vgs。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh  

    我将尝试您的建议。

    谢谢你。