请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5160您好 TI:
请帮助建议 HV 降压控制器和转换器解决方案,条件如下所示,谢谢。
输入-直流= 61V ~ 17V
输出-直流= 12V (±1.5V)/16W
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sheldon、
LM5160适合您的应用。
不建议使用控制器解决方案、因为负载电流低于1.5A。
请下载以下用于 LM5160降压转换的计算器
http://www.ti.com/tool/LM5160DNTBK-CALC
B R
Andy