This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:禁用 TL494

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838556/tl494-disable-tl494

器件型号:TL494

您好 Tiers

您是否对如何禁用 TL494的栅极信号有任何建议?   您能否将引脚4连接到5V 以实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    我现在不在办公室,请延迟一天的时间答复你。  谢谢。

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    由于输入电压分别在0V 至3.3V 之间变化、DTC 引脚提供了从最小3%到100%的死区时间线性控制。
    因此  、可通过将 DTC 引脚上拉至基准电压来禁用输出晶体管 Q1和 Q2 (100%死区时间)。

    此致、

    Teng