This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62821:1.2V 固定版本

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839093/tps62821-fixed-1-2v-version

器件型号:TPS62821

大家好、团队、

希望你们做得好。 当您有机会时、您可以帮助客户解答 有关 TPS62821DLC 是否具有1.2V 固定版本的问题吗?

此致、

Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

    目前未提供此功能。  您能否通过电子邮件或 E2E 内部的对话、客户、应用以及输入电压、输出电压、 需要输出电流?

    TPS622319和 TPS62841采用 QFN 封装、提供1.2V 选项。