请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28630 主题中讨论的其他器件: UCC28730
您好!
我使用 UCC28630反激式电源检查了 WEBENCH 的效率。
正常负载为10A、此时的效率超过80%。
然而、当负载为0.3W (5V x 0.06A)时、它低至28%。
在 VIN = 240V、VOUT = 5V、Pout = 0.3W 的条件下、我需要使用该电路实现超过80%的效率。
提高效率有哪些方法?
正常负载为10A、此时的效率超过80%。
然而、当负载为0.3W (5V x 0.06A)时、它低至28%。
在 VIN = 240V、VOUT = 5V、Pout = 0.3W 的条件下、我需要使用该电路实现超过80%的效率。
提高效率有哪些方法?
此致、